This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A3901输出 FFT 检查。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976927/tps7a39-tps7a3901-output-fft-check

器件型号:TPS7A39

 大家好、

 我的一位客户正在评估 TPS7A3901的下一个产品。

 他们使用 FFT 检查了 TPS7A3901的输出。

 然后、他们发现输出峰值频率 约为940kHz。

 您认为他们的 FFT 结果是否正确?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    示波器 FFT 的分辨率可能无法有效地拾取 LDO 产生的噪声。 您可以参阅数据表中的图18 - 23以了解 LDO 的噪声性能、并检查电位器是否能够拾取该振幅下的噪声功率。  

     940KHz 时的尖峰似乎不是来自 LDO、如果是、尖峰也会显示在数据表噪声图中。

    此致、  
    Jason Song