This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:TPS548B28输出电压精度

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976942/tps548b28-tps548b28-vout-accuracy

器件型号:TPS548B28

您好!

您能告诉我 TPS548B28的 Vout 精度吗? 这是否与 数据表中提到的 SS/REFIN 至 FB 精度相同?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  整个温度范围内,内部电压基准为0.6V +/-1%。   

    使用外部基准电压时的输出精度为+/-0.6%(SS/REFIN 至 FB 精度)

    加上外部基准精度。  

    输出精度将取决于输出电压、内部基准精度、电阻器容差以及使用外部基准的 SS/REFIN 至 FB 精度。

    %Vo =%VREF + 2/(1+Rfbls/Rfbls)*%Rtol 请参阅 www.ti.com/.../slup207.pd 第26页