This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27321:我可以使用它来驱动 PFET 吗?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976822/ucc27321-can-i-use-this-to-drive-a-pfet

器件型号:UCC27321

该驱动器称为低侧栅极驱动器。  我知道它不能用于驱动高侧 N 沟道 MOSFET。  但是、它无法驱动高侧 P 沟道 FET 有任何原因吗?  我的系统仅为9V、因此我没有任何 Vgs-max 问题。  如果驱动器的输出从轨到轨摆动、我看不到它也无法驱动高侧 PFET 的任何原因。  但文档中明确提到它是一个低侧驱动器、因此我想确保我不会忽略任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您关注我们的驱动器。

    UCC27321是一款反相栅极驱动器、这意味着当输入为高电平时、驱动器的输出会从轨到轨(VDD 至0V)摆动。

    因此、如果您需要栅极负偏置来开启 FET、驱动器可能不适合这样做。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我不需要负偏置- PFET 将位于负载的高侧、而不是低侧。  请允许我参考有关栅极驱动器的 TI 应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    我将查看第5.1.1节、P 沟道直接驱动。  由于 P-FET 位于高侧、我不需要生成负偏置、因此当栅极驱动至0V 时、它将打开、而当栅极驱动至 Vin 时、它将关闭。  由于我的输入电压仅为9V、因此我不需要进行任何电平转换、这在第5.1.2节中进行了介绍。

    因此、当栅极驱动至 Vin 和 GND 时、该 P-FET 将正确导通和关断。  如果控制器需要低侧开关、使用反相栅极驱动器将允许我纠正栅极驱动极性。

    考虑到这一点、UCC27321是否适用于此应用?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您提供详细信息。

    考虑到驱动器范围内的预期电压和9V 至0V 轨到轨、我看不到 UCC27321在这种情况下无法工作的任何具体原因。

    我们有 个 EVM 板、您可以使用它进行评估。

    此致、

    -Mamadou