This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:有关使用电源开/关的问题

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976879/tps23758-questions-about-using-power-on-off

器件型号:TPS23758

您好、TI 专家。

下面是 TPS23758所应用的电路。

使用外部 S/W、需要加电/断电功能。

如电路图所示、我想通过在引脚15 (DEN)的 R259 (24.9K Ω)和引脚16 (CLS)的 R265 (45.3ohm)之间连接 S/W 来打开/关闭电源。

可以吗?

根据数据表、当 DEN 引脚连接到 VSS 时、FET 停止。



如果如上所述难以使用、是否有其他方法?

请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    通常、我们使用 FET 和光耦合器来实现这一目的:

    我不建议使用开关连接 VDD 和 VSS。 这会产生很大的功率、并且可能会造成损坏。  

    或者、您可以在当前原理图中对 APD 执行相同的操作。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师