This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:申请查看设计(-18V)?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976969/lmz14203h-request-review-design--18v

器件型号:LMZ14203H

你(们)好

客户通过 WEBENCH 进行设计。(请参阅以下内容)

规格-

输入电压:18V/V 输出电压:-18V

但是、如果加电、 IC 会立即裸片。

我认为-18V 设置为 GND、 这大于 EN 的额定值。 我是对的吗?

如果您是对的、是否有达到18V 输出的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

     ‘s EN 到 GND 的最大电压为7V、因此这里的情况是正常的。

     2. 18V 输入是否稳定? 18V 输入/-18V 输出 含义内部 MOSFET 需要承受36V 电压、其最大电压为43.5V。 因此、如果输入不稳定或用户进行热插拔、则会很危险。

       您是否调整了电路并尝试降低测试?的输入电压

     输出电流是?μ A  

    BR、

    维克多