This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:不包括 ESD 保护电容器和反极性保护

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976757/bq28z610-excluding-esd-protection-capacitors-and-reverse-polarity-protection

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25883

您好!

为了使用可充电锂离子电池(2s 18650)、我的电路在   同一电路板上安装了 BQ25883 (充电器)和 BQ28Z610 (电量监测计)、两者之间没有连接器。 现在、在 德州仪器(TI)下面的 BQ28Z610应用示例中、我们获得了用于 ESD 保护的 PACK+输入 C23+C25串联电压以及用于反极性保护的 Q4+R68电压。

由于在我的电路中、它都印刷在与充电器 IC 相同的板上(无连接器)、我是否应该包括这些保护组件? PACK+输入通过 PCB 走线直接来自 BQ25883充电器 IC 的 BAT 引脚(引脚13和14)、因此我不相信会发生反极性、也不会发生静电放电。 但我想首先确认一下、以防我丢失任何东西。

谢谢、

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    是的、如果您的迹线和电池连接器不容易受到这些安全问题的影响、那么您可以移除这些组件。

    此致、

    Wyatt Keller