This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:用于 i.MX53的 PMIC

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910SW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976907/tps65910-pmic-for-i-mx53

器件型号:TPS65910

 各位同事好!

我们的客户当前将用于所有 i.MX53板(对话框 DA9053)的 PMIC 即将停产。
他们发现有2个以上的 NXP 替代方案、但似乎没有人可以支持从5V 开始的转换。
因此、NXP PMIC 需要一个大约3.8V 的预稳压器。
使用2个组件而不是1个组件对客户来说非常烦人。

他们对组件进行了快速了解、并想问一些问题:

  • TPS659106针对 i.MX53进行了预编程、但需要用于 DDR3L 存储器和 CPU 的外部直流/直流转换器、这是正确的吗?

对于此产品、它们使用 WEC7或 Yocto Linux。

  • 此 PMIC 是否具有两个操作系统驱动程序?

此致、
Candas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Candas、

    [引用 USER="Candas Aslan"] TPS659106针对 i.MX53进行了预编程、但需要用于 DDR3L 存储器和 CPU 的外部直流/直流转换器、这是正确的吗?

       您在《TPS659106 i.MX53处理器用户指南》中的阅读内容是我在此设计中提供的唯一信息。

    DDR (NXP 术语中的 DRAM)需要是外部直流/直流、正如您所说:"假定处理器的 NVCC_EMI_DRAM 来自分立式降压转换器。 VDIG1可用作降压转换器的使能信号。"

    我在文档中找不到 CPU、我不知道 i.MX53中 CPU 电源的 NXP 引脚名称、但在我看来、VCC 是 i.MX53数据表中的 CPU 电源、VCC TPS659106的 VDD1供电。

    [引用 user="Candas Aslan"]此 PMIC 是否具有两个操作系统驱动程序?  

    TPS65910SW-Linux 驱动程序可在主线 Linux 中使用、并可通过 Yocto 构建而不会出现任何问题。