This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SOH 更新时序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975711/bq27426-soh-update-timing

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好、支持团队、

客户正在评估 bq27426、但剩余电容很快会降低。 他们发现 SOC 在几个周期内达到3%、他们认为这会导致该行为。 您能否支持 SOH 查询?

*什么是 SOH 定义? FCC =设计容量 x SOH?

* bq27426何时更新 SOH 或在什么条件下更新?

*是否可以禁用 SOH 功能?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    您可以查看 TRM 第 5.13节 StateOfHealth():0x20和0x21

    本节介绍了如何计算 SOH。 您不需要拉索 SOH 数据、它始终是计算值、我不确定您为什么要禁用它?

    您可以检查 SOH 状态以查看计算处于哪个阶段。

    他们是否运行了 Relax - Discharge - Relax 日志以提交到 GPCCHEM 工具、以查看它是否与 ROM 监测计上的默认 chem ID 很匹配?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀瓦特-圣、

    感谢您的支持。 他们已经确认了 TRM 第5.13节、但没有描述、所以他们问。

    SOH 似乎是 预测的 FCC (25°C、SOH LoadI)/设计容量的比率。 您能否详细解释预测的 FCC (25°C、SOH LoadI)和 SOH LoadI? 预测的 FCC 和 FullChargeCapacity()命令之间有什么区别? 他们找不到 SOH LoadI 详细说明。

    您能否显示更新 SOH 时 TRM 上显示的是哪种描述?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    完整的充电容量是根据负载和温度计算的、 因此、监测计将根据 SOH 负载(400mA)和室温(25摄氏度)运行仿真、并将其用作 FCC/DesignCap、而不是获取电流 FCC、后者将根据电流负载和温度计算得出、该电流会发生显著变化。

    当 Qmax 或 Ra 表更新时、SOH 将更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    感谢您的支持。 您能更详细地解释一下 SOH 负载(400mA)吗? 此阻抗表是在室温和400mA 负载下吗? 我假设监测计通过 SOHload 阻抗表计算测量的压降、电流和温度的实际阻抗、然后监测计在 Qmax 处更新新的 SOH、并更新 Ra 表。 我的理解是否正确?

    谢谢、

    Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、监测计将使用所学的 Ra 和 Qmax 值、并使用这些值和负载设置为恒定值(SOH 负载)和室温的恒定温度来运行仿真。 这可防止 SOH 在电池周期期间跳过很多次。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀瓦特-圣、

    非常感谢您的支持。

    请允许我确认、您的最后一条评论" 设置为恒定值(SOH 负载)和室温的恒定温度"是什么意思? 我认为 SOH 不是固定值。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    SOH 不是固定值、它将基于设计容量和仿真的 FCC 值、这正是我所描述的、FCC 可以根据所学的 Qmax 和 Ra 值进行更改。 SOH = FCC/设计容量。 FCC 可以在 SOH 负载或温度不因 Ra 和 Qmax 而变化的情况下进行更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀瓦特-圣、

    感谢您的支持。 很抱歉我有很多问题、但我需要其他一些信息。

    *预测的用于 SOH 计算的 FCC 是否与 FullChargeCapacity()命令结果分离?

    *在400mA 和25摄氏度时、"SOH LoadI"是否是一种阻抗表? 如果获知的 Ra 高于 SOH 负载、监测计是否设置了更低的谓词 FCC?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    是的、正确答案是、针对 SOH 计算的 FCC 预测值与命令上报告的 FCC 不同。 我们的监测计运行仿真来查找 FCC 和 RemCap 以计算 SOC、对于 SOH、我们使用的函数与计算实时 FCC 时使用的函数相同、但我们设置了恒定电流和温度。

    这意味着 Qmax 和 Ra 值是电池寿命期间唯一会改变以降低 SOH 的参数。 SOH 负载是 FCC 预测中用于计算 SOH 的恒定电流。 SOH 负载不是电阻或阻抗、而是电流值。

    此致、

    Wyatt Keller