This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:低功耗测量周期持续时间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976592/bq79616-q1-low-power-measurement-cycle-duration

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我想知道 BQ79616 (或 BQ79612型号)从睡眠状态唤醒、进行所有电池测量并将其发送到外部 MCU 的速度有多快。

我在您的数据表中找到的只是从睡眠状态唤醒并从活动状态变为睡眠状态所需的时间、但我对参数 TAFE_SETTLE 有一点困惑。 此参数是否意味着我必须等待模拟前端稳定时间、直到我在唤醒后能够进行测量? 如果是、所述 的 Tsu (SLP2ACT)是什么意思?

此致、

Simon Oettle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    对于单个器件(时间取决于菊花链中堆叠的器件数量)、如果您是从关断还是睡眠状态进行测量、则情况会有所不同。 从关断开始、您需要考虑 tsu (WAKE_SHUT)+ afe_settle +传输命令以启动 ADC 然后回读和接收的时间、具体取决于要读取的数据字节数量;而睡眠时、您只需考虑 tsu (slp2act)+ afe_settle + 命令时间...

    此致、

    泰勒                                                                                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    如果我理解正确、则在从睡眠模式唤醒后的 AFE 稳定时间内、BQ 已被视为"有效" 、因此在 AFE 稳定时间内消耗的电流与在激活模式下相同。 是这样吗?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我不确定您的确切含义、但在睡眠2有源音调或唤醒后的任何时间都被视为有源模式、而不是睡眠/关断状态。 因此、AFE 趋稳最初会在转换至工作模式后发生。

    此致、

    泰勒