This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A 输出电压精度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976929/tps543c20a-tps543c20a-vout-accuracy

器件型号:TPS543C20A

您好!

您能给我 TPS543C20A 的输出电压精度吗? 我在数据表中找不到它。

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS543C20A 的总 VOUT 调节精度包括以下几个元素:

    1)基准电压精度-详见第7页、在电气特性(EC)表中的基准电压精度(+/-0.5%)下

    2)差分遥感放大器精度-第7页的 EC 表中的差分遥感放大器下的+/-1.9mV 也对此进行了详细说明

    3) 3)外部反馈分压器精度(如果使用)。  这不是 TPS543C20A 的一部分、具体取决于用于设置输出电压的电阻器的精度。  此外、输出电压越接近基准电压、分压器引入的误差就越小。

    要计算输出电压的总范围:

    1) 1)计算基准电压范围: Vref (nom)和0.995至 Vref (nom)* 1.005

    2) 2)应用最坏情况下的遥感放大器偏移。  

    Vref (min)= 0.995 x Vref -1.9mV

    Vref (max)= 1.005x Vref +1.9mV (最大值)。

    3)应用最坏情况分频器 Vref (min) x (1+Rtop (min)/Rbot (max))和 Vref (max) x (1+Rtop (max)/Rbot (min)

    VOUT (min)=(0.995 x Vref - 1.9mV) x (1+Rtop (min)/Rbot (max)

    VOUT (max)=(1.005 x Vref + 1.9mV) x (1+ Rtop (max)/Rbot (min)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在关于输出电压精度的答复中发现了一个错误。  我之前曾考虑过在电阻分压器之前而不是在电阻分压器之后使用遥感放大器的器件、如 TPS543C20A 所做的那样、因此应在分压器之前而非之后应用遥感放大器精度。  (我将使用更新的计算编辑原始帖子)