This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:是否有 LMR16006YQ5DDCRQ1的直接替代产品?

Guru**** 1134590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006Y-Q1, LMR16006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976970/lmr16006y-q1-any-dropped-in-replacement-for-lmr16006yq5ddcrq1

器件型号:LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR16006

团队、

-是否有任何 TI P2P 直接替换器件可用于不需要更改 PCB 的 LMR16006YQ5DDCRQ1 (LMR16006Y-Q1、5V 固定输出)?
-如果不是,今天最接近的选择是什么?

LMR16006衍生产品兼容性:
我在原理图中看到了固定输出和可调节输出之间的差异(LMR16006YQ DS SNVSAC1的图7和图14)。

假设您需要5V 固定输出电压(即 LMR16006YQ5DDCRQ1)、但也希望使用可调版本(LMR16006YQ/LMR16006 )来生成5V 电压:
是否有使用这两种型号的特定 PCB 建议?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果设计的最大输入电压需要高于36V、我们现在不能提供合适的 P2P 解决方案。

    如果最大输入低于36V、您可以选择 TPS560430Y5F

    谢谢