请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006Y-Q1 主题中讨论的其他器件: LMR16006
团队、
-是否有任何 TI P2P 直接替换器件可用于不需要更改 PCB 的 LMR16006YQ5DDCRQ1 (LMR16006Y-Q1、5V 固定输出)?
-如果不是,今天最接近的选择是什么?
LMR16006衍生产品兼容性:
我在原理图中看到了固定输出和可调节输出之间的差异(LMR16006YQ DS SNVSAC1的图7和图14)。
假设您需要5V 固定输出电压(即 LMR16006YQ5DDCRQ1)、但也希望使用可调版本(LMR16006YQ/LMR16006 )来生成5V 电压:
是否有使用这两种型号的特定 PCB 建议?
提前感谢、
A.