This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:CSS=0.3uF、用于软启动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976940/lm25011-css-0-3uf-for-soft-start

器件型号:LM25011

大家好

如果我们问 LM25011、您会介意吗?

我们的客户使用  CSS=0.3uF 的 LM25011进行软启动。
它具有巨大的价值。

在  轻负载或重负载情况下、通过增大 CSS 值来损坏 LM25011是否有任何原因?
如果您有一些信息、可以与我们分享吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在其他客户中没有看到这种价值、但从数据表说明中可以看出、我没有发现任何风险、我们的数据表仅限制了 CSS 的最小值。  

    谢谢

    李丹尼尔