This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM25118:当输入电压低于4V 时、为什么可以#39;t 运行?

Guru**** 2315160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976439/faq-lm25118-why-can-t-operate-when-vin-is-lower-than-4v

器件型号:LM25118

大家好、

我的客户在其系统中使用了此器件、但他们需要支持低至3.5V 的输入电压。

但目前他们发现、当输入电压低于4V 时、我们的器件将关闭。

下面是它们的电路、请告知我们需要修改的部分。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    该器件需要5V 的初始启动电压。 否则、VCC 上的电压可能不会上升到高于 UVLO 阈值、通常为3.7V。