This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:EN 低电平和 EN 高电平之间转换期间的反向电流保护行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976642/tps25947-reverse-current-protection-behavior-during-transition-period-between-en-low-and-en-high

器件型号:TPS25947

各位专家、您好!

我想知道 TPS25947的反向电流保护的详细行为。

据我了解、在 EN 高电平和 EN 低电平下、TPS2547的反向电流保护方法是不同的。
然后、当施加5V 输入电压并施加8.4V 输出电压时、客户的产品可以将 EN 引脚切换为低电平至高电平。
 
您能否告诉我 在 EN 低电平和 EN 高电平之间的转换期间是否有空白的反向电流保护时间?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    当 EN 为低电平时、内部 FET 会关断、背对背连接的 FET 自然会阻断反向电流。

    当 EN 为高电平时、此器件调节栅极(线性稳压控制)以确保反向电流为零。

    因此、当 EN 被切换为低电平-高电平或从高电平-低电平时、您可以预期反向电流为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPS25947将在所有条件下提供 RCB。 当 EN 从低电平切换为高电平时,行为不应有任何差异。

    当 EN 低于 UVLO 时、BFET 将关闭。 当 EN>UVLO 时、由于检测到反向电流、BFET 仍将关闭。

    此致

    Kunal Goel