This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:TI 的看门狗器件是否比 TPS3431-Q1更简单?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975404/tps3431-q1-did-ti-have-more-simple-watchdog-part-than-tps3431-q1

器件型号:TPS3431-Q1

您好、先生、

 我只需要调整 CWD 电容器即可实现30s 的 TWD。

我需要看门狗计时器始终开启。

我不需要开/关功能。

我也不需要 ENOUT。

您能否建议更合适的器件或 TPS3431-Q1对我来说足够好?

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    是的、TPS3431-Q1足以满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    好奇、您是否只需要为您的应用看门狗计时器?  应用是否还需要监控器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我不需要监控器功能。

    这就是为什么我要问是否有更简单的部件唯一的看门狗计时器?

    您也可以查看设计吗?

    我希望 TWD 是30秒。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    原理图未通过。  您能否再次发送、但在发送时、请使用此地址上传您的原理图。

    我们的所有看门狗计时器部件都包含电压监控功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     您是否有更简单的器件或 TPS3431-Q1 对我来说很好?

    Sch 如下所示、将 TWD 设置为大约30秒。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我了解 TPS3431-Q1 现在对我来说很好。 请帮助您进一步查看此 sch。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    SET1引脚上出现 R2925的任何原因是什么?  在逻辑输入中设置1、因此您无需使用 R2925。   

    EN 引脚是悬空还是连接到逻辑信号?

    总的来说、电路看起来很棒!  如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我只是不喜欢将 SET1和 EN 连接到电源轨 STBY_3V3。

    我现在没有其他问题了。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    如果您认为我已经回答了您的所有问题、请随意关闭此主题。  如果您将来还有其他问题、您可以开始新的主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    最后一个问题:将 R2925 10千欧姆位置好吗?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    是的、这应该可以。  同样、SET1的输入是逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      tps3431-Q1 WDO 最大输出驱动电流是多少?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       当 WDO 为高电平时、tps3431-Q1 WDO 最大输出驱动电流是多少?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我没有其他问题。  

    我将关闭该案例。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    WDO 是一个开漏低电平有效输出。  它没有输出驱动电流能力。