This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 -并联 MOSFET 应用的栅极串联电阻器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976145/lm5069-lm5069---gate-series-resistor-of-parallel-mosfet-application

器件型号:LM5069

尊敬的专家:

如果我们需要提高额定功率、我们是否应该在 LM5069解决方案中使用更多并联 MOSFET?

现在、我们使用了由 LM5069控制的4个并联 MOSFET。

请您建议正确的方向吗?

将串联电阻放在每个 MOSFET 的栅极上? 还是直接将所有栅极连接在一起?

建议使用哪种栅极串联电阻值?  

谢谢你。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您的支持!

    您能否填写 LM5069设计计算器并将其发送给我们进行审核? 设计计算器位于 TI.com 上的产品文件夹下

    是的、我们必须使用并联 FET 来支持更高的电流、方法是通过每个 MOSFET 的4.7 Ω 串联电阻器连接栅极。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的回复。

    到目前为止、我的电路上的串联电阻为3欧姆。

    实际上、我不了解计算器的详细信息。 但我尝试填充它。

    您能否检查是否有任何问题?

    谢谢。

    Askae2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    该设计无法满足所选 FET 的 SOA 裕度要求。 您需要使用更强大的 SOA MOSFET、例如 PSMN4R8-100BSE。 请使用 PSMN4R8-100BSE 参数修改设计、并发送给我进行审核。

    您能否在您的系统中分享此电路的用例? 您是否需要48V/100A 保护解决方案?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您的回复。

    听从您的建议、我今天就拿到了样片(PSMN4R8-100BSE)。

    由于输入电压可在48V 至30V 之间变化、因此输入电流最大应为70A 至100A 但它仅为6~7分钟的运行时间(从最小电流到最大电流)。

    因此、100A 的运行时间应为10 ~ 20秒。

    在我测试新的 MOSFET 之前、您能帮助查看该文件吗?  

    非常感谢。

    Askae2e.ti.com/.../6114.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    明白。

    但10-20秒仍被视为 FET 的直流电。

    请根据所附的设计表使用参数。

    e2e.ti.com/.../2117.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我将遵循您的建议(6个并联)。

    感谢您的回复。

    BR、

    Aska