尊敬的专家:
如果我们需要提高额定功率、我们是否应该在 LM5069解决方案中使用更多并联 MOSFET?
现在、我们使用了由 LM5069控制的4个并联 MOSFET。
请您建议正确的方向吗?
将串联电阻放在每个 MOSFET 的栅极上? 还是直接将所有栅极连接在一起?
建议使用哪种栅极串联电阻值?
谢谢你。
Aska
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rakesh:
感谢您的回复。
听从您的建议、我今天就拿到了样片(PSMN4R8-100BSE)。
由于输入电压可在48V 至30V 之间变化、因此输入电流最大应为70A 至100A 但它仅为6~7分钟的运行时间(从最小电流到最大电流)。
因此、100A 的运行时间应为10 ~ 20秒。
在我测试新的 MOSFET 之前、您能帮助查看该文件吗?
非常感谢。
Askae2e.ti.com/.../6114.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.zip
您好、Aska、
明白。
但10-20秒仍被视为 FET 的直流电。
请根据所附的设计表使用参数。
e2e.ti.com/.../2117.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx
此致、Rakesh