This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用具有直流输入的 UCC28070

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976796/ucc28070-use-ucc28070-with-dc-input

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28063

你好
当我在论坛中进行搜索时、许多人回答说 UCC28070不能与直流输入一起使用、但以下问题表示可以使用直流输入。
在某些情况下、是否可以将其与直流输入搭配使用?

e2e.ti.com/.../1789446

直流输入条件
输入:DC75-100V
输出:300V
电力:3kW

另一个问题
UCC28063似乎能够提供直流输入、但即使在这种情况下、也可以在电流临界模式和连续电流模式下运行吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanon、

    您是否希望在您的应用中具有输入电压瞬变? 这是使用具有直流输入的 UCC28070的危险。 John Griffin 的说法是、如果输入电压范围较窄、并且您不希望应用中出现输入电压瞬变、那么 UCC28070就可以了。

    UCC28063能够提供直流输入。 不过、它只是一个转换模式(临界导通模式) PFC。 它不具备支持连续导通模式的功能。

    此致、

    本·洛夫