This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:UCC27284的大规模生产时间

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975760/ucc27284-mass-production-time-of-ucc27284

器件型号:UCC27284
主题中讨论的其他器件: UCC27282

您好!

我想知道 UCC27284的大规模生产时间。

UCC27284和 UCC27282之间的区别是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    主要区别在于 UCC27282具有互锁功能、而 UCC27284没有。

    对于 MP 日期、请联系当地销售办事处了解预计的时间表。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou

    感谢您的回复。

    如果 UCC27284和 UCC27282之间的主要差异只是互锁、

     UCC27284‘s 的意义似乎并不是很必要。

    这两种产品的重点是什么、我应该选择哪一种进行伺服控制。

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我与 Mamadou 合作支持这些驱动器器件。

    对于伺服电机控制、我假设传动系将是半桥。 如果驱动器驱动半桥 MOSFET 配置、通常不希望低侧和高侧 FET 同时导通。 在这种情况下、最好使用 UCC27282、因为它将防止 MOSFET 交叉传导。

    对于一般目标市场:UCC27282主要针对基于半桥的电源转换器和电机驱动(各种配置)。 UCC27284 可用于需要两个驱动器同时导通的拓扑、其中包括同步整流器和一些电源拓扑、例如两个开关正向转换器。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、