This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:IC 出现故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976767/tps2121-failed-ics

器件型号:TPS2121

您好!

我们在两个产品上使用 TPS2121来处理一次侧和备用12V 直流电源输入。 我们在 TI 的支持下工作、经过一些电路板修订、我认为这是一个可靠的设计。 我们已经为每个产品构建了25个、到目前为止已发现3个故障。 在10个左右循环通电后、两个发生故障(停止过流)。 在十几次循环通电后抽吸第三台故障设备。 到目前为止、我们已为50个电路板中的29个供电。 未出现故障的器件出现过压或反向电压情况。 所有器件均于2020年从 DigiKey 购买、器件标识为2121/05I/AFE7Y。  

我们正在使用我们今天订购的新器件替换故障器件。

我们还应该采取哪些其他步骤来继续? 是否应该再次查看我们的原理图?

感谢你的帮助。

Randall Kelso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    我认为、最好的方法是与您的 TI 销售代表和现场应用工程师联系、以解决该问题。

    这将使您能够共享详细的原理图、布局和问题、这些问题可能过于敏感、无法在和在线论坛上共享。

    也可以随时让我进入电子邮件。 我的电子邮件是 s-dmello@ti.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。