请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好!
我们在两个产品上使用 TPS2121来处理一次侧和备用12V 直流电源输入。 我们在 TI 的支持下工作、经过一些电路板修订、我认为这是一个可靠的设计。 我们已经为每个产品构建了25个、到目前为止已发现3个故障。 在10个左右循环通电后、两个发生故障(停止过流)。 在十几次循环通电后抽吸第三台故障设备。 到目前为止、我们已为50个电路板中的29个供电。 未出现故障的器件出现过压或反向电压情况。 所有器件均于2020年从 DigiKey 购买、器件标识为2121/05I/AFE7Y。
我们正在使用我们今天订购的新器件替换故障器件。
我们还应该采取哪些其他步骤来继续? 是否应该再次查看我们的原理图?
感谢你的帮助。
Randall Kelso