This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:PSpice 模型或 TINA TSM

Guru**** 2638545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975979/tps65132-pspice-model-or-tina-tsm

器件型号:TPS65132

大家好、

是否可以获取 TPS65132的 PSpice 或 TSM 模型(或等效模型)?

谢谢!

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwati、

    我深入了解了它、我们没有为该旧器件提供任何仿真模型。 有关设计电路的所有信息都包含在数据表中、如果您的应用有任何具体问题、我很乐意回答。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回答。 如果这是一个较旧的器件、我想首先确保它仍在生产中处于有效状态-我计划将其整合到我的设计中以生成+/-5V。 如果计划逐步淘汰、是否有等效的较新器件具有小型封装和类似规格(可能更大的输出电流)。

    如果没有、我将参考数据表、并查看是否有任何问题。 谢谢你。

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwati、

    目前没有计划停用它、并且此器件仍在生产中。

    我们分离轨(+/-输出)产品系列中的其他器件尺寸不小、采用 QFN 或 TSSOP 类型封装。

    此致、

    辽卡特