This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LM317输入浪涌保护

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975680/lm317l-lm317-input-surge-protection

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、

我们在24V 电力线(16V 至37V)中使用 LM317器件、该线路可能会面临浪涌/EFT/ESD 瞬变。 我们计划从 LDO 获得12V 输出、从而实现25V 的最大 Vo-VI 值。

我们在输入端提供了钳位电压为58V 的浪涌保护器件。 因此、在浪涌/ESD 瞬态电压期间、我们可能会产生46V (58V - 12V)的 Vo-VI 电压、持续80微秒。  

请确认这是否不会损坏 LDO 器件、因为这不是一个连续事件。

此外、该器件还针对任何浪涌(±2.4kV 线性接地、线性脉冲 80us 波形、200欧姆)或电气快速瞬变(EN61000-4-4)进行了测试

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath:  

    最大输入电压需要小于35V。 即使对于瞬态、Vin-Vout 仍需要处于35V 之内。 是否可以将输入钳制在较低的电平? 我检查了产品文件夹、我认为器件没有经过浪涌或快速瞬变测试、因为如果是、这些文档将包含在产品文件夹中。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持。

    由于该器件经过 ESD 保护测试、因此它在瞬态期间无法承受较高的46V VI-Vo 电压

    此致、

    M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath :  

    ESD 脉冲通常在皮秒到纳秒的范围内、在指定的测试条件下以受控程度较高的方式进行。 此处讨论的瞬态很难被视为 ESD 事件。  

    此致、  
    Jason Song