This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:参考电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM25145, LM5146-Q1, LM5145, LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976716/tps40057-reference-circuit

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5146-Q1LM5145LM61495-Q1

大家好、

好的、客户正在寻找能够满足20-30V、5V 8A 输出电压的 TPS40057参考电路。 已尝试 webench、但未提供基准电路。

根据客户、他们尝试遵循数据表中的建议、但他们的设计始终失败。 每次添加负载时都会短时间断电。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我建议在此应用中使用 LM25145控制器。 这是 LM5145和 LM5146-Q1控制器系列的一部分。

    LM5145 EVM 为5V/20A/225kHz、LM5146-Q1 EVM 为12V/8A/400kHz。 更具体地说、查看 LM25145数据表中使用40V NexFET 的应用示例。 请使用快速入门计算器(可从产品文件夹下载)帮助选择组件并查看效率等

    顺便说一下、我们有一个用于5V/8A 的转换器(具有集成 FET)-请参阅 LM61495-Q1。

    此致、

    Tim