This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152:SW 端子的绝对值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976504/tps62152-abs-of-sw-terminal

器件型号:TPS62152

各位专家、您好!

我对 SW 端子的绝对最大额定值有疑问。 我的客户正在评估 TPS62152并 在轻负载条件下测量 SW 端子电压。 请参阅随附的链接。 他看到了高过冲和下冲。 从可靠性的角度来看、是否存在任何问题? 我认为下冲不是一个问题、但我不确定过冲。 请查看客户测量结果、并提出您的意见吗?

https://tidrive.itg.ti.com/a/Vg4QNNoOECtEDhAu/3c6837d5-33fe-4e07-85fa-f5bcd8d4c363?l

Vin=16.4V
- SW 电压:
>最大值:19.6V (持续时间:1ns)
>最小值:下降沿之后:-0.74V (持续时间:1.2ns)、上升沿之前:-0.54V (持续时间:70.5ns)
*客户遵循了以下应用手册中的测量方法 A。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwara、

    这些短时间(<10ns)电压尖峰不是问题、如果您查看我们的一些最新产品数据表、您会发现我们在 SW 引脚上添加了交流绝对最大值条件、以便更好地记录此内容。

    即使在~70ns 的情况下-0.54v 的持续时间更长、我们在更新的数据表中指定的10ns 交流/瞬态条件也能很好地满足器件的预期工作条件。  该电压是内部 LS FET 的体二极管、在禁用 LS FET 和导通 HS FET 之间的非重叠时间导通、该器件为此而设计。

    此致、

    -Matt