This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:布局设计中的并行应用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C24DEVM-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975693/tpsm846c24-parallel-application-in-layout-design

器件型号:TPSM846C24

大家好、

正如我们在数据表中所知、我们可以并行使用 TPSM846C24、数据表中也显示了原理图、如下所示、

我的问题是、在从器件一布局设计中、VS+/ VS-应该与主器件连接到相同的电容器网络、或者它可以与主器件连接到接近的电容器差值?

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您可以将 VS+和 VS-连接到不同于主器件的电容器。 如您所见、DIFFO 处于浮动状态、FB 连接到第二个器件上的 BP3。 在调节方面、只有主器件反馈才真正设定了总体调节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的回复、这对我很有用。

    您能否共享您的电子邮件地址或向我发送邮件( kai.lai@ti.com )? 谢谢!

    我需要您的帮助来仔细检查客户原理图是否正常、尤其是他们使用 TXC/7X01000005来创建1MHz 50%占空比信号。

    下面是设计原理图中的一些其他问题:

    1. 客户在 其设计中使用 TPSM846C24MOLR*2、TPSM41615MOVR、TPSM84424MOLR、TPSM84624MOLR,他们的所有 AGND 引脚都未连接到 PCB 板上的 PGND,我是否正确?  连接在器件内部进行。
    2. 关于 TPSM846C24并行应用、主器件的 AGND 和从器件的 AGND 需要连接在一起? 客户是否可以使用不同的网络名称并单独连接外部组件?
    3. 如果我们可以提供 TPSM846C24DEVM-007 EVM 布局板文件供客户参考、这将会很好、他们可以在工作中遵循我们的设计。

    此致、

    启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将很快向您发送一封电子邮件。

    正确、对于所有这些模块、AGND 在内部连接到每个模块的 PGND、因此不要将 AGND 连接到 PCB 上的 PGND。

    2.是的、将两个 AGNDs 连接在一起。 这些器件将连接常见信号、例如 VSHARE、ISHARE、因此建议在并联模块之间共用此 AGND。

    EVM 采用 Altium 格式。 客户可以使用它吗? 或者他们是否需要光绘文件?

    此致、
    Kris