This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:TPSM84209

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209, TPS40211, TPS61089, TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975449/tpsm84209-tpsm84209

器件型号:TPSM84209
主题中讨论的其他器件: TPS40211TPS61089TPS61378-Q1

我有一个应用、其中负载位于 Vin 和 Vout 之间。
TPSM84209能否处理这种情况、即电流将流入 Vout 引脚并通过下部 FET 接地?

此致
Per Gaarde-Nissen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、没有、TPSM84209由于多种原因不支持 VIN 到 VOUT 负载。

    1) 1) TPSM84209实现了轻负载效率的" Eco-mode"操作、可在电感器电流达到零时关闭低侧 FET。  虽然对于传统 VOUT 至 GND 负载、这降低了开关频率并提高了轻负载时的效率、但它将防止 TPS84209从 VOUT 灌入电流。

    2) 2) TPSM84209的软启动旨在将 VOUT 从0V 斜升至稳定输出电压。  即使 TPS84209能够灌入电流、当转换器关闭时输出上拉至 VIN 时、此软启动也会产生问题。

    虽然 TPSM84209没有过压保护、但对于此类应用中的大多数降压转换器和模块而言、OVP 通常是一个重大问题。  在空闲状态下、当输出电压关断时、转换器的输出电压将上拉至 VIN、这通常会导致转换器打开其低侧 FET 并将其输出端短接至接地、从而可能损坏负载。

    但是、根据您的具体需求、有几个选项。

    1) 1)高侧降压、使用具有分立式 FET 的控制器。  高侧降压转换器"将降压转换为头部" 使用 TPS40211升压控制器构建非同步版本并感应 VIN - VOUT 电压、然后将其电平转换为接地以反馈到 TPS40211的输入。

    如果 VIN - VOUT 电压相当高、则非同步高侧降压中二极管的效率损失不会太大、这可能会很好地发挥作用。

    对于同步版本、您需要反转 TPS40211的输出并将其馈入 H 桥驱动器以收集极性。

    2) 标准低侧降压转换器、能够通过由转换器电源正常状态驱动的串联开关灌入负输出电流、以便在降压转换器未切换时 VIN 到 VOUT 电流路径打开、并且仅在降压转换器产生 VOUT 后关闭 达到目标电压并完成软启动。  这还将防止关断开关触发 OVP、该 OVP 可驱动降压转换器通过负载侧 FET 将 VOUT 短接至 GND。

    如果您可以为我提供有关目标应用的一些详细信息、我可能会帮助我推荐一个要遵循的路径。

    VIN 的范围是多少?

    (VIN - VOUT)的范围是多少?

    从 VIN 流向 VOUT 的电流流经负载器件的范围是多少?

    转换器是否打算配置为恒定电流调节、恒定 VIN-VOUT 电压调节? 还是恒定 VOUT 调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Peter。

    总的来说、早期的想法是驱动多个具有公共阳极的不同激光二极管。

    输入电压范围为6V - 8V。

    (输入电压-输出电压)范围约为1、5V 至3V

    电流范围为1A - 2A

    每个激光二极管都应具有自己的直流/直流和自己的(固定)电流限制和开/关控制。

    PCB 板空间有限、这就是我寻找微型模块的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢、我想我理解。

    我在这样的应用中通常看到、二极管与用于调节电流的 MOSEFET 串联、而开关用于创建"本地接地"并提高电流调节 MOSEFET 的效率/降低损耗。

    通常、MOSFET 和感应电阻器与电流感应放大器和放大器一起集成到单个 IC 中、以驱动 FET 以调节二极管电流。

    为了减少电流调节 MOSEFT 中的正向压降、从而减少电流调节 MOSEFT 中的功率损耗、开关为每个二极管创建一个固定的底板电压、该电压可能与其他二极管不同。

    您似乎希望消除 MOSFET、让开关调节二极管电流并提供底板电压。  遗憾的是、在该配置中、由于控制环路反相、您将无法使用标准降压转换器或模块。

    在传统降压转换器中、输出电压、电流和反馈都是相互成比例的。  增大电流需要增大输出电压、这会增加反馈电压、并且占空比与反馈电压成反比调节、以维持负反馈环路。

    在您的应用中、开关的输出电压相对于接地越低、电流越高。

    可以通过驱动高侧降压的 PWM 控制器来实现这一点。

    但我不知道高侧降压配置中内置的任何模块。

    我可以在第一个应用中寻找一些能够灌入电流的2A 开关降压稳压器、但负(灌入)电流限制通常不是精确的、它们旨在最大程度地减小故障情况下的负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter

    是的、您已经完全掌握了。

    我知道对于这个应用没有明显的微型模块。

    相反、如果我能够找出一个足够简单(小)、能够满足可用 PCB 需求的分立式解决方案、我将自行决定。

    感谢您的关注。


    Per Gaarde-Nissen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Per Gaarde-Nissen、

    我正在与支持我们的升压产品的同事核实他们是否可以推荐可与高侧降压输出级配合使用的集成 FET 升压转换器来满足您的要求。  您需要外部电感器、电容器、电流感应电阻器和电流分流监控器、但这是我推荐的最佳方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Per Gaarde-Nissen、

    我在升压稳压器组中讲过自己的语言、如果您需要汽车认证、他们建议查看 TPS61089或 TPS61378-Q1。   

    TPS61089是一款2mm x 2.5mm 集成 FET 同步升压转换器、可用于构建高侧降压转换器来驱动 LED。

    TPS61378-Q1是一款3mm x 3mm 集成 FET 同步升压转换 器、可提供 AEC-Q100认证和可湿性侧面。

    我知道这不是一个具有集成电感器的模块解决方案、但对于与共阳极激光二极管一起使用的开关阴极灌电流稳压器而言、这是最好的建议方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter

    我将单击"解决"按钮、因为您确实回答了我的问题。
    但是我不喜欢这个答案、但这不是你的错。

    常见的阳极问题与使用多个 C 形安装型激光二极管的情况有关。
    出于冷却原因、最好将所有激光器安装在同一散热器上、这样它们就会通过阳极进行电气连接。

    在相关应用中、同一散热器上可能安装了多达31个激光二极管、但其类型不同(正向电压、波长和电流)。


    Per Gaarde-Nissen