This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:同步整流器控制器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976277/ucc28c44-synchronous-rectifier-controller

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!

我´m 将 UCC28C44用于我的反激式应用。 开关频率为1MHz、输出为5V/2A。

借助 webench 电源设计器、效率为78%。

是否可以将同步整流器控制器与 UCC28C44配合使用以 提高效率?

 

此致

Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看具有反激式的 SR 驱动器的 UCC24612。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我的仿真、我需要 PSpice 模型。 是否有可能获得 UCC24612的 PSpice 模型

    或者、您是否具有具有 Psice 模型的类似 SR 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612是您可以使用的 SR 驱动器。 我没有其他建议可供你使用。