This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59116:VTTREF 最大去耦

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976611/tps59116-vttref-max-decoupling

器件型号:TPS59116

您好!

在 TPS59116数据表的 VTT 线性稳压器部分和 VTTREF 第11页上、建议通过33nF 电容器对 VTTREF 进行去库运算、以实现稳定值运行。 我假设有一个最大值、其中 VTTREF 可能不稳定。 正确的范围是多少?

µF 一个 µF 为1 μ F 去耦电容器的设计、其中 VREF 引脚上的该器件+ 100nF * 10靠近 DDR (总容性负载2 μ F)。 稳定性有问题吗?

谢谢你。

此致 Vincent MASSONNEAU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    VTTREF 上的33nF 去耦电容不是最大值 它具有宽范围、可实现稳定运行。 总电流为2uF、可实现稳定性。

    此致、

    Weidong