This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:升压引脚的绝对额定电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976157/lm2675-absolute-rating-voltage-of-boost-pin

器件型号:LM2675

您好!

升压引脚电压超过以下的绝对额定电压;

这是正确的行为吗?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi ,

     这不是正常行为。 您在升压引脚和 SW 引脚之间使用什么电容器? μF 应用都必须使用0.01 μ F、50V 陶瓷电容器。 如果方便、请上传您的原理图和布局。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多-圣、

    感谢您的快速回复。

    升压引脚电容为0.01uF。

    我正在检查额定电压。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi ,

     希望这对您有所帮助。 n‘t,使用合适的电容器解决这个问题、则 需要详细的工作条件来分析原因。

     谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor - San、

    感谢你的帮助。

    > 分析原因需要原理图和详细的工作条件。

    您可以联系我(kuramochi-t@macnica.co.jp)吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Wendy