This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:TPS2069CDGN 的工作温度范围是多少

Guru**** 2532110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976440/tps2069c-what-is-operating-temperature-range-of-tps2069cdgn

器件型号:TPS2069C

您好!

TPS2069CDGN 器件的工作温度范围是多少。 数据表显示(表 7.3中的第6页)工作结温为-40 - 125°C。但在 TI 网站中显示-40°C 至85 C 请确认。

此致、

Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、

    -40~85度是环境温度。

    -40~125度是 IC 的结温。

    它们是环境和 IC 结温的两种不同温度要求。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。