This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:最大输出电容值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976192/tps563219a-max-output-capacitor-value

器件型号:TPS563219A

大家好、

我的客户希望使用两个47uF/6.3V/X5R MLCC 来获得更好的负载瞬态响应、但它超过了数据表中推荐的最大值68uF。

请您对潜在风险发表评论吗? 谢谢!  

此致、

Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们给出了建议的电容值,以使 LC 滤波器的双极点位于 D-CAP2Tm引入的高频零点附近 ,从而获得足够的相位裕度。 两个47uF 电容器略微超过建议值、但对相位裕度的影响是可以接受的、因此这不会是问题。

    此致、

    进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的支持!  

    此致、

    Sam Ting