This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:Webench 原理图不同于数据表中的原理图

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976331/tps53355-the-webench-schematic-diagram-is-different-from-the-one-in-the-datasheet

器件型号:TPS53355

大家好、

我们有一位客户使用 TPS53355、其规格如下。 VIN = 5V、Vout = 1.05V、Iout = 5A。 他在 Webench 中对器件进行了仿真、但与数据表图38中的电路相比 、缺少以下元件:R7、C1和 C2。 下面是用于比较的 Webench 仿真。  

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=094ABBB1ED0C42A6

为什么仿真中的电路与数据表中的典型应用电路不同?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    数据表图38中显示的这些组件构成了使用全陶瓷输出电容器时所需的纹波注入电路。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.2.1.2.3节。

    您使用 ESR 为40m Ω 的电解电容器共享 WEBENCH 设计、因此不需要纹波注入电路。 如果您使用左侧的高级选项菜单将输出电容器选项更改为陶瓷或电解+陶瓷、您将看到纹波注入电路组件现已包含在内。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo