This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:如何并行使用多个 FET

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976219/lm5050-1-how-to-use-multiple-fets-in-parallel

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS2412

您好!

对于以下 LM5050-1原理图、能否并联多个 FET 以共享负载电流(~20A)?
如果否、您能否向我提供可在以下情况下使用的推荐器件型号?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saadnori、

    是的 LM5050可用于并联2个 FET、总负载电流为20A。 最好在每个 MOSFET 栅极信号上放置电阻器、以防止栅极在快速关断事件期间振铃。

    如果负载电流更高并且您需要更多的 FET、我建议您考虑使用 LM74700、因为它具有更高的栅极电流来驱动更大的 MOSFET、适用于高电流应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您提供信息。

    如果并联使用多个 FET、则 TPS2412数据表中会介绍如下。
    因此、即使每个 FET (Q1和 Q2)的 RDS (on)有所不同、LM5050-1也能正常工作吗?
    此外、电源电压 VIN 可能为2V、因此无法使用 LM74700。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saadnori、

    LM5050-1还具有与 TPS2412类似的线性栅极调节控制。 LM5050-1的调节阈值为 VSD (REG)= 22mV。

    当 FET 处于饱和区域时、它们之间不会像 在三极/欧姆区域那样自然地共享电流。

    因此、您突出显示的语句也适用于 LM5050-1。 作为最坏情况分析、您可以考虑一个 FET 在 FET 两端的电压超过 VSD (REG)时获取整个电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤