This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975660/tps2660-tps26600

器件型号:TPS2660

你(们)好

TPS26600数据表中 AVdd 和 RPU 的值是什么? 如果/SHDN 保持悬空、则表示 eFUSE 打开、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    默认情况下、SHDN/引脚可保持断开状态以打开电子保险丝。

    SHDN/通过667K Ω(典型值)内部上拉电阻器被拉至2.7V (典型值)。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    当 RTN 未连接到 GND 时、SHDN/在我的测试中被拉至4.4V。 如果将 RTN 连接到 GND、拉电压为2.7V、根据数据表、SHDN/的建议工作条件最大为4V、RTN 的电压是否正常(4.4V)未连接到 GND?

    此致

    王建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您在 SHDN/引脚上使用了什么上拉电阻器? 请使用至少10kOhm 将电流限制为<10mA、如绝对最大额定值表7.1中所定义

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh

    我的测试中没有上拉电阻器、SHDN/引脚保持断开状态。

    此致

    王建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    您能否告诉我、以上语句中的"测试中的 SHDN/被拉至4.4V "是什么意思?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    上面提到,SHDN/被拉 至2.7V (典型值),电阻为667K Ω(典型值),然后在我的测试环境中,SHDN/引脚保持开路,我 使用万用表测量了 SHDN/引脚和 GND 引脚之间的电压, 当 RTN 未连接到 GND 时,电压为4.4V。  如果 RTN 连接到 GND、则测得的电压为2.7V、与您提到的相同。

    那么、我的问题是:如果 RTN 未连接到 GND、则4.4V 高于数据表中建议的最大工作电压4V、这是可以接受的吗? 如果正常、SHDN/引脚以 GND 为基准的最大电压是多少?  

    此致

    王建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    没关系。 SHDN/的绝对最大额定电压为62V。

    当在 SHDN/引脚上施加外部电压时、我们应该小心谨慎。 如果引脚保持断开状态、则可以接受。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢