This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:设计问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975932/tps23758-design-questions

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

您好!

我们来看看如何切换到 TPS23758设计、因为我们当前使用的模块会耗散太多热量。 我注意到其中许多主题都被带到离线讨论中、我很乐意这样做。 简而言之、这是一款 IP 音频设备。 电流消耗为 AVG 0.978 mA (开启时最大值为1.017)@ 5V 直流。

期待讨论最佳 TI 解决方案。

此致、
Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热性能的最大影响因素是布局。 您能否共享原理图和布局?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、我目前使用的是基于模块的解决方案、该解决方案不使用 TI 器件、并且希望如上所述切换到 TPS23758设计。

    这是否是符合上面列出的电源要求的正确部件? 我还注意到、这些设计的变压器高度可能是一个问题。 您是否可以根据我的电源要求推荐任何替代变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:Wurth 750313109

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    很抱歉、我读错了、我以为我们的器件存在热问题。  

    因此、有几个选项。 TPS23758是我们集成度最高的解决方案。 它集成了 PoE PD、PWM 控制器和初级开关 FET。 它还使用初级侧调节、无需光耦合反馈、但变压器选择至关重要、并且选项有限。  

    重点是 TPS23758设计的功率全部为13W、因此效率目标是13W。 因此、为了获得最佳效率、需要更改变压器、因此需要使用专用设计。  

    另一种选择是使用我们的另一个器件、即 TPS23753A。 我建议查看我们的电源管理参考设计。 按 POE 输入范围(10-42下限、48-57上限)进行筛选、然后按输出电压和电流进行筛选。 我对其进行了设置、希望链路能够为您正确传输。 这些器件将针对5W 功率进行优化、并且在器件选择方面具有更大的灵活性。 但初级 FET 未集成。  

      

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较小的变压器、我们确实在工作中有一个、但我正在致力于优化电路板。 但它仍然是8.8mm 高、因此我 不确定它是否足够短、适合您的应用。 但此时、它低于大多数 RJ45插孔输入。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢他们的建议-谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可接受8.8mm。 是否可以在该板上或离线共享更多信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 Messenger 中向您发送规格表。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师