This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:保持使能端低电平

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS54824, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975966/tps543620-keeping-enable-low

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: TPS54824TPS54620

您好、E2E、

我想我知道这里的答案、但想与 gurus 核实一下。 )

我有一位客户正在使用 PMIC 驱动 TPS543620的 EN。  PMIC 由 TPS543620的相同12V 输入电压轨供电。  它们需要 TPS543620在 PMIC 之后上电。  但是、如果我们将 EN 保持悬空、器件会导通。  遗憾的是、PMIC 在断电时无法控制其 EN 驱动状态(逻辑状态未知)。  由于浮动 EN 仍会打开器件、因此 TPS543620在施加12V 电压时为 o 供电、这是 PMIC 通知它之前的情况。

理想情况下、他们希望避免布局变化、并在 PMIC 上电之前将 EN 保持在低电平。  您可以考虑这里的任何权变措施吗?

我想、在这里需要进行布局更改、以添加下拉电阻器。

此外、我们为什么默认启用为开?  这似乎相当不典型。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    遗憾的是、没有任何权变措施、添加下拉电阻器时需要更改原理图+布局。

    EN 引脚的实现与上一代器件(TPS54620和 TPS54824)的功能相匹配。 如果我们更改了功能、则可能会遇到其他应用需要使 EN 引脚悬空来启用器件的问题。 我可以想到的主要原因是、可以首选将 EN 引脚悬空、这可以简化原理图并最大限度地减少外部组件。 但是、我相信我在这些器件系列中看到的大多数原理图通常使用其他一些器件将 EN 拉为高电平、因此我确实看到 EN 悬空在默认情况下如何禁用器件可能会更好。

    Anthony