This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:R2与 Iref、II (dev)

Guru**** 2540060 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976438/tl431-r2-vs-iref-ii-dev

器件型号:TL431

尊敬的 TI 团队

我对 TL431I 的 Iref、II (dev)有疑问。
当电气特性被确认时、图21中显示了 R2 =∞条件下的值。
例如、当 R2的值发生变化时、数据表中所述的 Iref 和 II (dev)的典型值和最大值是否发生变化?

如果它发生变化、我希望 R2 vs Iref、II (dev)的特性图中的数据。 你那是吗?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.ottey

    R2 =无穷大的目的是在 TL431的 VKA 上没有增益。 它还使测试更简单、因为可以根据 R1上的电压计算 Iref。

    我假设问题是、TL431上的增益是否会更改基准电流消耗。 这不是我们已经执行的测试。 根据我对该器件的使用经验、Iref 没有或变化很小、表明器件的性能在图21的设置中不受影响。

    如果您还有任何问题、 欢迎随时咨询。