This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704 IVCC 波形

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976214/ucc28704-ucc28704-ivcc-waveform

器件型号:UCC28704

您好、专家、

客户正在其设计中使用 UCC28704。 瞬态性能时的瞬态响应。 它们在 VDD 电流上发现了一些奇怪的现象。  

当增加0.1ms 和>0.8A 的负载时,即使开关频率相当低,I_VDD 电流也会变得更高。 当增加0.1ms 和<0.8A 负载时、不会出现此类电流。 您能否在此处分享您对电流差异的看法?

测试条件:

0至高电流负载瞬态@264V 交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    如果瞬态负载打开,开关频率将更高,然后驱动器损耗将增加,这就是 I_VDD 变得更高的原因。 我无法理解的是客户为什么说开关频率相当低。 我可以看到 VDD 电压升压到更高,这表示有很多能量传输到 AUX 和输出。

    您能否请客户拍照以显示他们捕获的 I_VDD 电流。 另外,我对为什么客户汽车的 VDD 电流不太感兴趣,他们对此有什么担心?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    您可以在所附的图中看到 I_VDD。 绿色波形是 I_VDD 波形。 负载仅退出0.1ms、之后将进入空载状态。 下图中的说明将更加清晰。

    在之前的设计中、VDD 电容仅为680nF、VDD 将在进行负载瞬态测试时触发 UVLO。 增大电容器可以解决 UVLO 问题。 但在调试期间、他们 测试     了 VDD 引脚上的电流  、以查看  这里发生的情况 并 找到  电流 差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    非常感谢您的离线讨论!