This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:开关频率低于100kHz

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976178/lm51551-switching-frequency-below-100khz

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

我的客户考虑将 LM51551用作反激式拓扑、因为它具有宽输入电压(应用 Vinmax=48V)、集成 FET 和断续模式。

但他希望以85kHz~100kHz 的开关频率对其进行操作。

LM51551是否能够以更高的频率运行?

请注意、客户不希望享受上述操作的保修。

或者是否有任何其他具有成本效益的替代器件?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    感谢您考虑使用 LM5155。 根据数据表、建议的最小频率为100kHz、因此、我们不建议在100kHz 以下运行。   

    在当今的技术中、100kHz 已经太慢了。 您可能会发现、开关频率~200kHz 可能会在解决方案尺寸、效率和成本之间实现最佳平衡。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi