This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:最大/最小软启动时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976105/lm3478-the-max-min-soft-start-time

器件型号:LM3478

大家好、团队、

类型值为4ms。 使用 LM3478的软启动时间的最小值和最大值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    在产品开发过程中未对其进行特性描述。  我们的 AE 通过内部电子邮件收到了相同的问题、目前正在调查此问题。 请给我们一些时间、因为这是一种旧设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi