This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池+超级电容器供电的降压/升压转换器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976162/battery-super-cap-powered-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63900

你(们)好

建议使用适合以下规格的高效降压/升压转换器。

项目:追踪器[ LoRa + GNSS ]

电源:主电池供电[Li-SOCl 2]

输入电压(最小值):1.8V

输入电压(最大值):4V

输出电压:3.3V

输出电流:200mA

静态电流:<10uA

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahui:

    TPS63900是一个不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minquiu、

    谢谢。 该部件是否处于活动状态? TI store 现已缺货。 请确认我在 Webench 的帮助下开始设计。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul:

    很抱歉我不知道供应商。 您可以联系我们的现场团队或分销商。  

    如果很难联系他们、您可以找到客户服务团队寻求帮助。  ticsc.service-now.com/csm