This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:对 TI 电源组件 TPSM846C23MOLR 进行预编程

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975997/tpsm846c23-pre-programming-ti-power-component-tpsm846c23molr

器件型号:TPSM846C23
我对以下 TI 器件有疑问:TPSM846C23MOLR
我正在读取 Vout、需要使用 PMBus 进行编程。 您是否知道我们是否可以对该器件进行预编程并稍后更改电压? 谢谢!
-安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TI 不为 TPSM846C23提供具有不同默认输出电压的定制编程服务。

    对于不使用 VOUT_COMMAND 标准 ULINEAR16格式的应用、初始输出电压可通过在 FB 到 GND 之间放置一个电阻器来设置、使用默认0.5V 基准电压通过以下公式设置初始输出电压:

    Rbias = 10k (输出电压/0.5V - 1)

    这会将 VOUT_COMMAND 的缩放比例从2^-9V (1.953mV/LSB)更改为(1+10K/Rbias)* 2^-9V/LSB

    或者、可以将 VOUT_COMMAND 重新编程为离散模块或在汇编后进行编程、并可以使用 STORE_DEFAULT_ALL PMBus 命令将更新后的 VOUT_COMMAND 值存储到 NVM 中。