This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在堆叠布局中超过 LD 的绝对最大额定值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976191/bq77915-exceed-absolute-maximum-rating-of-ld-in-stacked-arrangement

器件型号:BQ77915

大家好、

我遇到了一些让我感到奇怪的事情。

在2个具有低侧 MOSFET 的 bq77915堆叠布局中、UV Lofd 检测、42V 电池电压(10s @ OV 4、2V)和2k 电阻等负载连接在一起。

每当任何保护触发并且一个或两个 MOSFET 切断时、PACK-引脚都会靠近 PACK+引脚。 此外、LD 引脚上还有42V 电压。 绝对最大额定值表示允许最大20V。

我是否有基本的理解错误? 也许有人可以澄清我。

谢谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我理解您的担忧。 20V 绝对最大值取自下表、其中 LD 引脚通过强制电流(测量钳位电压)和强制电压(测试最大电流)进行测试。该引脚内部有一个钳位、 因此、当 PACK-为42V 时、通过450k 进入该引脚的电流将非常小。 这应该是可以的。

    此致、

    Matt