请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好、
我遇到了一些让我感到奇怪的事情。
在2个具有低侧 MOSFET 的 bq77915堆叠布局中、UV Lofd 检测、42V 电池电压(10s @ OV 4、2V)和2k 电阻等负载连接在一起。
每当任何保护触发并且一个或两个 MOSFET 切断时、PACK-引脚都会靠近 PACK+引脚。 此外、LD 引脚上还有42V 电压。 绝对最大额定值表示允许最大20V。
我是否有基本的理解错误? 也许有人可以澄清我。
谢谢您的建议!