This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-EP:输出电流问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976379/uc1843a-ep-output-current-question

器件型号:UC1843A-EP

您好!

我对 UC1843A-EP 数据表输出部分中指定的值之一有疑问。  对于输出电流为200mA 时的低电平输出电压、标称值和最大值分别为15V 和2.2V。  我是否正确地假设这是一个拼写错误、并且标称低电平输出电压实际上是1.5V?  kΩ 表位于数据表的第4页、这些电气特性:对于 UC184xAM-EP、TA =−55C 至125C、VCC = 15V (请参阅注释1)、RT = 10 μ s、CT = 3.3nF、TA = TJ (除非另有说明)。

 我还看到、振荡器的额定峰间振幅为1.7V。  但是、未提供有关该波形的最小或最大电压的详细信息。  我想知道该振荡器将在哪个峰值或谷值电压下切换?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错、应该是1.5V、而不是15V。

    峰间振幅变化在10%以内。 谷值约为或< 0.5V、峰值约为2.2V。 这些都在设计上、尚未进行测试。