This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:电池仿真器的输出电压行为与实际电池的关系

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975953/bq24078-vout-behavior-with-battery-emulator-vs-real-battery

器件型号:BQ24078

我使用具有可编程电压的恒定电压阱来模拟连接到 BQ24078 BAT 端子的系统电池、并监控 VOUT 与瞬时 VBAT 电压的关系。 这是我们系统中的一个关键参数、原因是我们的 f/w 对 VBAT 函数的内部电压进行采样、因此 VOUT 的精度/可预测性至关重要。

我观察到、 当连接到锂离子电池时、VOUT-VBAT=130mV、而当电池使用 CV 电流阱进行仿真时、VOUT-VBAT=400mV (COTS 单元:BK-8600)。

您对 BQ24078处于稳压模式下并连接到输入 电源 VIN=5V 时 VOUT-VBAT 这种大幅变化的原因有什么看法吗? 为了防止这 种情况发生、电池仿真器是否需要满足任何初始条件?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    输出端是否有负载? 看起来器件在使用锂离子电池时正常运行、但使用 CV 电流阱、电流消耗可能对于 BQ-8600的"电池电流"设置过高、从而导致电池端子电压骤降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将连接到电池端子的灌电流的电流限制为250mA、VOUT 上的负载为125mA/最大值 总 ILIM 从外部设置为750mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    让我离线联系您。 我将把它标记为"已关闭"。