This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:补充模式下 VSYS 最大电流

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975625/bq24295-vsys-maximum-current-in-supplement-mode

器件型号:BQ24295

你(们)好

-我们的电池具有3.1A 的电流保护

-我们的电源限制为5V、2.4A、BQ24295将相应地进行配置、

在补充模式下、VSYS 上的最大电流是多少?  

我们需要该值来计算 IEC62368的电源等级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据7.3 d/s 上的建议运行条件、采用内部 MOSFET 的电池放电电流不应超过5.5A。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这不是真正回答问题的答案、  

    电池 MOSFET 不会超过3.1A、因为电池保护将切断电池电源。

    在上面的示例中、评估器将模拟单个故障并查看可用功率。  我不确定我对补充模式的理解是否足以确定 VSYS 上可用的最大功率是多少。

    我想最好用评估板尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、当存在有效的 VBUS 和 VBAT 时、两者都可能为 VSYS 供电。 有关详细信息、请参阅8.3.2.2 d/s 上的动态电源管理。

    充电器具有多种工作模式。 强烈建议您在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉充电器操作。

     

    谢谢、

    宁。