This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:编程电流范围

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976351/bq21040-programming-current-range

器件型号:BQ21040

你好!

BQ21040数据表的电气参数部分表示我可以将此器件编程为低至10mA 的充电电流(数据表[SLUSCE2D]第5页)。 在 ISET 部分中有一条语句表示可编程的最低充电电流为50mA (第13页的底部)。 显示电流与编程电阻器之间关系的图也只会变为10K 值、这似乎也是50mA 应该编程的最低电流。 我的应用需要37.5mA 的低快速充电电流和75mA 的高快速充电电流。

BQ21040是否能够可靠地提供低至10mA 的电流、从而满足我的37.5 mA 要求?

如果不是、您能否推荐采用类似封装并符合我规格的器件?

谢谢、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JB <

    如电气参数部分所述、BQ21040可编程为低至10mA、但我们无法保证精度超出我们列出的电流范围(在本例中低于50mA)。